结果:找到"GD32 GD32E231",相关内容31条
- GD32E231开发板Workshop报告:PWM调光灯
- PWM调光灯一、方案简介采用GD32E231做主控MCU,实现LED的亮度循环调节,电路设计简单,使用性强;单按键操作,第一次长按5s打开LED灯、第二次长按5s关闭LED灯,单击调节亮度,分十级循环调节。二、GD32MCU简介72Mhz的cortexm23内核。2Msps的内置ADC。64KBflash,8KBSRAM。timer,RTC,usart,spi,i2c,i2s全都有。内置比较器,内置运放。GD32MCU各模块的性能优势内核指令效率比m0+内核更高。内置ADC速度较快。各项外设资源丰富。有内置opa,这点比较有特色。三、方案系统框架四、实物图及功能的实现1、按键用开发板的Wak...
- 所属专栏: 测评案例分享 标签: PWM调光 无极调光灯 GD32E231 GD32 发帖人:慧欧科技 发帖时间:2019-05-21 23:19:00
- GD32MCU开发板Workshop报告:电压电流表
- 一、方案简介本方案是用GD32E231做主控,实现简单的电压电流表,电路设计简单,成本低,实用性较高。二、GD32MCU产品的介绍GD32MCU主要规格72Mhz的cortexm23内核。2Msps的内置ADC。64KBflash,8KBSRAM。timer,RTC,usart,spi,i2c,i2s全都有。内置比较器,内置运放。GD32MCU各模块的性能优势内核指令效率比m0+内核更高。内置ADC速度较快。各项外设资源丰富。有内置opa,这点比较有特色。三、方案介绍+方案系统框图考虑到时间有限,GD32E231又是新品,需要试用熟悉,所以方案使用GD32E231-start开发板来实现,在...
- 所属专栏: 测评案例分享 标签: GD32 GD32E231 发帖人:dll225 发帖时间:2019-05-21 20:41:00
- GD32MCU开发板Workshop报告:音乐播放器
- 一方案简介本方案基于GD32E231C8T6Cortex®-M23内核的MCU为主控;使用SD卡存储音乐文件;使用OLED屏显示音乐文件信息;使用PWM输出音乐波形;经过音频放大器模块放大后驱动扬声器发声。二GD32MCU产品的介绍64KBFLASH8KBSRAM高达72MHZ运算主频2个串行外设接口(SPI)2个I2C1个I2S2个通用同步异步收发器(USART)1个高速轨到轨输入/输出模拟电压比较器(COMP)2个高增益轨到轨运放(OPA)1个12位2.6MSPS采样率的高性能模数转换器(ADC)5个16位通用定时器,多达20路PWM输出1个支持三相脉宽调制PWM输出和霍尔采集接口的16...
- 所属专栏: 测评案例分享 标签: GD32E231 发帖人:陈陈是我老婆 发帖时间:2019-05-20 21:26:00
- GD32MCU开发板Workshop报告:温湿度远程监控
- 一、方案简介本方案基于GD32E231Cortex-M23内核的MUC为主控;采集温湿度进行本地显示并通过WiFi上传至云平台,进行远程监控。温湿度传感器采用DHT11;通信部分采用WIFI模块ESP12F;显示部分采用0.96寸的OLED显示屏。二、GD32MCU产品介绍1.系统及存储器架构GD32E23x系列器件是基于ARM®Cortex?-M23处理器的32位通用微控制器。Cortex?-M23处理器的所有存储访问,根据不同的目的和目标存储空间,都会在AHB总线上执行。存储器的组织采用了ARMv8M结构,预先定义的存储器映射和高达4GB的存储空间,充分保证了系统的灵活性和可扩展性。1....
- 所属专栏: 测评案例分享 标签: GD32E231 发帖人:chenbourne 发帖时间:2019-05-19 22:42:00
- GD32E231MCU开发板Workshop报告:红外热成像AMG8833
- 首先感谢立创商城组织这次活动,让我们有机会接触新的产品GD32一、方案简介本方案基于GD32E231Cortex-M23内核的MCU为主控,GD32E231C~start主板为基础。使用松下的AMG8833红外热像仪传感器,模块8x8的红外热传感器阵列。趁着立创五元活动做了几片板子。AMG8833模块供电电压为3.3V,采用I2C接口,并引出了INT、ADDR引脚。该AMG8833红外热像仪传感器温度测量范围为0°C至80°C(32°F至176°F),精度为+-2.5°C(4.5°F)。它可以从远达7米(23)英尺的距离检测人类。最大帧频为10Hz,非常适合创建自己的迷你热像仪。本方案GD3...
- 所属专栏: 测评案例分享 标签: GD32 GD32E231 红外热成像 AMG8833 i2c 发帖人:gost 发帖时间:2019-05-19 20:48:00
- GD32E231开发板Workshop报告(智能物联网之湿温度控制显示)
- GD32E231开发板Workshop报告(智能物联网之湿温度控制显示)GD32E231开发板Workshop报告(智能物联网之湿温度控制显示)一、方案简介使用GD32E231开发板显示温湿度的方案,及主要功能。本方案基于GD32E231Cortex-M2332BIT内核的MCU为主控。显示部分则采用0.96寸的OLED模块做为显示界面,它拥有超快的响应速度和轻薄的优势,分辨率为128*64,具有多种接口方式,该模块提供了总共5种接口包括:6800、8080两种并行接口方式、3线或4线的SPI接口,IIC接口方式。温湿度检测头使用ARDUINO通用的检测头,直接连接MCU进行处理后在OLED...
- 所属专栏: 测评案例分享 标签: GD32E231 发帖人:物联网大侠客 发帖时间:2019-05-17 08:52:00
- GD32MCU开发板Workshop报告:ADC和GPIO综合实验
- GD32E231开发板ADC和GPIO综合实验一、方案介绍芯片内部的温度传感器通过ADC进行转换,采集到的温度值通过Uart口打印输出,同时对温度进行判断并通过板载的LED的点亮数量展现温度范围。当小于10度时LED1亮,10到20度时LED1、LED2亮,20到30度时LED1~LED3亮,大于30度时四个LED全部点亮。二、实验图片工程编译后的代码大小和RAM占用情况断点后的温度值,目前20度多一点按照程序设计应该点亮3个LED,实际情况完全相符三、工程源码GD32E231.rarMDK5的GD32支持包GD32E23x_AddOn.rar
- 所属专栏: 测评案例分享 标签: GD32E231 GD32 ADC GPIO 发帖人:重庆嵌入式 发帖时间:2019-05-13 20:43:00
- GD32E231C-START开发板workshop报告(一)
- GD32E231C开发板workshop报告(一)一、方案简介正好要做个无线手控控制器的项目,正在项目选型,碰巧看到了本次活动,暂且做个该项目的总体技术方案介绍吧。本方案基于GD32E231CORTEX-M23内核的MCU为主控设计的一款无线手控控制器,主要包含按键操作、LED指示灯、OLED显示屏、串口通信、无线通信部分。OLED显示屏采用了板上PB10(SCL)、PB11(SDA)所带的I2C接口;无线通信部分采用SPI接口模块,采用板上PB13(SCK)、PB14(MISO)、PB15(MOSI)及PB12(CS);串口部分负责对该无线手控控制器进行配置,采用板上PA9(TX)和PA1...
- 所属专栏: 测评案例分享 标签: GD32 GD32E231 发帖人:o0江水寒0o 发帖时间:2019-04-28 12:36:00
- 【已开奖】兆易创新GD32E231开发板Workshop活动
- 超值MCU!GD32E231系列的工业化部署,新品规格技术详情及购买链接:https://www.szlcsc.com/xinpin/GD32E231.html点此查看活动参与名单:点此查看获奖名单:福利背景:为让广大的技术工程师爱好者能更快的了解到GD32E231开发板(点此查看资料)的各项性能,现推出Workshop有奖活动。活动时间:2019年4月8日起至2019年5月22日拥有奇思妙想的你们还可以参与我们的电子产品的运用创意评选活动。新一代Cortex-M23MCU的技术文档和相关工具与支持,了解详情>>>活动参与:1、报名:扫描下方二维码填写报名信息和问卷,报名时间截止至4月22日...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: GD32E231 发帖人:立创小程 发帖时间:2019-04-08 14:15:00
- 【技术答疑】兆易创新Cortex-M23新品GD32E231留言区
- 本帖子是关于兆易创新新品GD32E231技术问答贴,只要你有疑问,留下问题,我们会邀请兆易创新资深FAE参与答复,欢迎大家踊跃参与问题讨论,谢谢。超值MCU!GD32E231系列的工业化部署,新品规格技术详情及购买链接:https://www.szlcsc.com/xinpin/GD32E231.html
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: GD32 MCU Arm Cortex-M23 工业化场景应用 GD32E231 发帖人:小猪佩奇的可爱多 发帖时间:2019-04-03 15:51:00
返回